“Farklı departmanlarda çalışma ve yeni pozisyonları deneyimleme şansı olmasından çok memnunum. Ayrıca profesyonel gelişim için aldığımız iş eğitiminden ve başka bir ülkeye taşınma, yeni bir kültür ve dil öğrenme şansından da keyif aldım.”
Mack, Build The Future 8. dönem (2019)
“Tüm deneyimim olağanüstüydü! Kendi ülkemde bir yıl çalıştım ve yeni bir görev için başka bir ülkeye gönderildim. Bana göre bu hayatta bir kez karşılaşılabilecek bir fırsat.”
Manuel, Build The Future 8. dönem (2019)
“Graduate Program’a katıldığımda, uluslararası yönün yalnızca yurt dışına taşınmak ve yeni bir kültürle yaşamak şeklinde olmadığını; aynı zamanda farklı milletlerden insanlarla yüz yüze ve sanal olarak her gün çalışmak şeklinde geldiğini fark ettim.”
Renee, Build The Future 6. dönem (2017)
“PGP, ilk günden beri zorlu bir mücadele oldu. Engellere ve fırsatlara sürekli maruz kalmak şirket içindeki yolumu belirledi. Farklı olumlu etkileri arasında, Prysmian'ın bana yeni bir dil öğrenme, uluslararası bir profil oluşturma fırsatı verdiğini ve kişisel ve profesyonel hayatımda özgüvenimi önemli ölçüde artırdığını söyleyebilirim. Geriye dönüp baktığımda, PGP olağanüstü bir maceranın giriş kapısıydı.”
Caio, Build The Future 6. dönem (2017)
“Üniversiteden mezun olduktan sonra dünyayı ve toplumu daha sürdürülebilir hale getirebilecek bir şirkette çalışmak istedim. Daha sonra, kablo sektöründe lider olan Prysmian gibi bir şirkete katılmaya karar verdim. Toplumun enerji dönüşümüne ve dijitalleşmesine doğrudan katkıda bulunduğumu gururla söyleyebilirim.”
Monica, Build The Future 9. dönem (2020)
"Graduate Program, Çeşitliliği tüm anlamlarıyla deneyimlememe izin verdi, bana kariyerimi kişisel ve mesleki gelişim yoluyla geliştirme imkanı verdi ve aynı zamanda harika insanlardan oluşan bir network yarattı."
Marco, Build The Future 6. dönem (2017)
"Graduate Program, networkümü dünyanın her yerinden insanlarla genişletmeme ve çok yetenekli liderlerin rehberliğine sahip olmama izin verdi."
Nicolas, Build The Future 8. dönem (2019)
“Program bana sadece tüm dünyada bir network kurma fırsatı vermekle kalmadı, aynı zamanda işin içine tamamen girme fırsatı verdi. Şimdi bile, programın dışında, en çok sevdiğim şey, bir Grup olarak hala büyük resmi görmek amacıyla sürekli olarak öğrenmem ve bu konuda zorlanmam.”
Ana, Build The Future 6. dönem (2017)